トレッドへの幅広いご要望に応えるため、テンテではプラスチックも特別な素材を使用しております。ポリウレタンは高荷重時に動きを軽快にすることが可能です。素材により耐久性や耐熱性、磨耗耐性が変化してきます。
軟らかいポリウレタンは繊細な場面で使用されます。また、タイヤ痕が付かないメリットもございます。ポリアミドは超高荷重時に使用されます。それは高い衝撃荷重への耐性、寸法安定性を兼ね備えているからです。用途に応じて、射出形成ポリアミド、鋳造ポリアミドを使い分けております。射出形成は1トンクラスまでの荷重に適応されます。
数トンの荷重を伴う用途では、非常にストレスのない、衝撃強度の高い鋳造されたソリッド材料製の旋回輪を使用しています。 さらに、回転は、車輪の自由な成形を可能にします。 このタイプの耐磨耗・防爆輪は事実上破壊的ではなく、障害物を乗り越えても高い安全性を保証します。荷重が高くなく、搬送時に注意が必要なものにはゴム素材が適しております。ゴムは衝撃を吸収し、搬送時に衝撃を気にする場合は最適な素材です。ゴムホイールは外部からの衝撃に強く、カーブ時に高いグリップ性能を発揮します。
高荷重搬送時、回転・旋回抵抗を抑えたい際は、ゴム素材による特別なソリューションのご提案が可能です。