部品の追跡が可能なことは大きな利点です。再注文の簡略化、コストの削減を可能にしております。
ご要望に応じて、Data Matrix Code (DMX)を製品に貼り付け、情報を追跡することができます。問題が発生した際は、どの商品が交換対象かがすぐに判別できます。特定商品のみの回収が可能になります。
また製造工程において情報を蓄積することができます。製造品目、番号、部品数を自動で識別することが可能です。デジタル化により物流の効率化、容易なデータ集積を可能にしました。
また再注文も簡単になりました。商品コードにより素材、部品、製品特徴の識別が出来ます。タイヤの硬さは?導電タイプか?スプリングがどう取り付けられているか?これにより、最適なキャスターを素早く簡単にお届けすることが出来ます。
ご希望があれば、コードを貼り付けることも可能です。