Case study
La durata delle nostre ruote con un carico di 100 tonnellate: anni.
A causa delle esigenze speciali, era chiaro che avremmo avuto bisogno di sviluppare una ruota completamente nuova per i carrelli GKS . Tutti i componenti sono stati esaminati attentamente. Il nucleo della ruota, i cuscinetti e soprattutto il materiale del battistrada. Abbiamo investito molto tempo nello sviluppo e nella collaborazione. A stretto contatto con la Kramp abbiamo testato il prodotto personalizzato e l'abbiamo perfezionato in base alle condizioni reali.
Il risultato è stata una soluzione che soddisfa ogni esigenza e convince per l’elevata durata anche nelle condizioni più difficili. La ruota appena sviluppata dispone di quattro cuscinetti a sfere e di un nucleo in alluminio dentato, rivestito di poliammide. L'incastro tra il nucleo e il battistrada è fondamentale. Fornisce una più grande superficie di contatto e garantisce anche l'incastro dei due componenti. Il risultato: aderenza massima per un contatto particolarmente forte. Un ruolo chiave per l'eccellente durata è svolto dal poliammide con rinforzo in fibra del battistrada.
Doris Kramp, socia accomandataria di Georg Kramp GmbH & Co.KG
Le nuove ruote dei carrelli mostrano una stabilità e una durata eccellenti anche con carichi particolarmente elevati e in condizioni del terreno difficili. Grazie al design ben studiato e al materiale resistente alle deformazioni, il battistrada non si stacca dal nucleo di alluminio neanche dopo anni di servizio. Ciò viene apprezzato anche dai clienti di Kramp: non sono giunti reclami dal momento del passaggio alla nostra soluzione.
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
TENTE S.A.S.
11, Rue de l'Orme Brisé - Pringy
77986 St Fargeau Ponthierry
Francia
Phone: +33 1 60652300
Fax: +33 1 60652341
Email: info.fr@tente.com