In particolare nelle aree in cui le attrezzature di trasporto con carico pesante devono essere spostate manualmente, le considerazioni ergonomiche riguardano soprattutto la resistenza al rotolamento e al pivottamento. Tanto più questi valori sono bassi, tanto più semplice e sicuro è spostare le attrezzature di trasporto. Sui due fattori può influire la forma e la selezione dei materiali adeguati.
I battistrada dispongono di un'ampia superficie di contatto. Ciò consente una migliore stabilità e una pressione della superficie inferiore alle superfici di rotolamento, proteggendo così il pavimento. L'area di contatto dei battistrada a corona è notevolmente più piccola, tanto che, in questo caso, la progettazione colpisce soprattutto per la minore resistenza al rotolamento e al pivottamento.
Non è possibile intervenire tuttavia se si verificano carichi (eccessivamente) elevati. All’aumentare della pressione, il trasferimento della forza all'interno del battistrada aumenta. Quando la ruota si muove, il materiale del battistrada si deforma. Le resistenze al rotolamento e al pivottamento aumentano. Pertanto per i carichi pesanti i profili dei battistrada piatti vengono di solito preferiti.
I nostri esperti sono al vostro fianco per trovare il design adeguato alle vostre esigenze specifiche e saranno anche felici di sviluppare una geometria personalizzata del battistrada.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
TENTE S.A.S.
11, Rue de l'Orme Brisé - Pringy
77986 St Fargeau Ponthierry
Francia
Phone: +33 1 60652300
Fax: +33 1 60652341
Email: info.fr@tente.com