Un carrello di trasporto viene utilizzato laddove sia necessario spostare carichi di varia natura da un luogo a un altro. Un buon esempio sono le cucine e i ristoranti: gli ingredienti, le apparecchiature e gli accessori vengono utilizzati in posti sempre diversi e devono quindi essere spostati, a volte anche in spazi ristretti. Con le ruote giuste, i carrelli di trasporto facilitano notevolmente il lavoro e rendono i processi molto più efficienti.
Le ruote di buona qualità dispongono di una elevata capacità di trasporto del carico e conferiscono al carrello di trasporto ottime proprietà di scorrimento e contemporaneamente stabilità direzionale. Una combinazione di ruote fisse e girevoli viene generalmente utilizzata per ottenere questo risultato: le ruote fisse conferiscono al carrello di trasporto la stabilità direzionale, con le ruote girevoli è possibile manovrare il carrello facilmente in tutte le direzioni. Un blocco delle ruote offre un semplice meccanismo di blocco. Ciò significa che il carrello di trasporto può essere immobilizzato rapidamente senza difficoltà.
In fase di scelta delle ruote occorre anche prestare attenzione al materiale. Se i carrelli di trasporto vengono utilizzati quando si lavora con gli alimenti, l'aspetto igienico è particolarmente importante: le ruote devono poter essere pulite facilmente in modo da essere conformi alle norme igieniche. Le ruote d’acciaio dure non sono ad esempio indicate in questo caso.
Ruote TENTE Levina di alta qualità
La serie di ruote TENTE Levina è particolarmente adatta per i carrelli di trasporto. Le ruote hanno un lieve effetto ammortizzante, che non influisce sullo scorrimento senza problemi del carrello anche su pavimenti irregolari. Le ruote stabili possono essere manovrate facilmente anche con carichi pesanti e ciò può essere un notevole vantaggio negli ambienti caotici. Le ruote TENTE Levina sono anche facili da pulire e resistenti alla corrosione e ciò le rende ideali per i severi requisiti in termini di igiene.
Per requisiti speciali saremo felici di supportarvi nello sviluppo di soluzioni speciali. Contattateci: rimaniamo in attesa della vostra richiesta!
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
TENTE S.A.S.
11, Rue de l'Orme Brisé - Pringy
77986 St Fargeau Ponthierry
Francia
Phone: +33 1 60652300
Fax: +33 1 60652341
Email: info.fr@tente.com