Case study
Una soluzione che mostra nuove strade, riducendo quelle vecchie.
Lo spostamento dei pesanti carrelli di prelievo deve avvenire rapidamente, senza sovraccaricare gli addetti. Allo stesso tempo i carrelli devono poter essere spostati facilmente e manovrati perfettamente. Per questo abbiamo deciso di guardare alla situazione da diversi punti di vista, considerando diversi fattori: le caratteristiche di spostamento, i diversi requisiti del processo operativo e gli aspetti ergonomici. La soluzione: abbiamo adattato il nostro sistema di trasmissione elettronica E-Drive flex, in stretta collaborazione con Esselte Leitz. Il sistema dispone di un potente motore elettrico e consente di far muovere i carrelli semplicemente premendo un tasto.
La velocità può variare all'infinito, sia in avanti che indietro. Gli addetti possono spostare i carichi pesanti in modo semplice, rapido e confortevole. Se non occorre alcuna assistenza, la ruota dell’E-Drive flex retrocede automaticamente. I parametri del modulo di controllo e la durata della batteria sono stati adattati dal nostro team per soddisfare le esigenze specifiche del cliente. Allo stesso tempo abbiamo considerato l'intero sistema ed esaminato il potenziale di ottimizzazione delle ruote esistenti. La selezione di ruote particolarmente silenziose ha permesso di migliorare in modo significativo le caratteristiche di spostamento dei carrelli di prelievo grazie ai cuscinetti a sfere e ai battistrada in gomma naturale.
Axel Zühlke, Direttore della logistica di Esselte Leitz.
Nell’ambito del nuovo concetto di prelievo degli ordini, i collaboratori di Esselte Leitz devono ora percorrere distanze minori durante il lavoro, l’80 percento in meno per l’esattezza. Grazie all’uso ridotto di trasportatori industriali, l'azienda risparmia in costi in termini di costi di riparazione, manutenzione e formazione.
Inoltre, le batterie altamente efficienti del sistema E-Drive flex riducono drasticamente anche il consumo elettrico. Grazie alla sinergia perfetta della nostra soluzione con i carrelli di prelievo degli ordini siamo riusciti non solo a migliorare la mobilità, bensì anche a ottimizzare l’intero processo operativo, a ridurre i costi di esercizio e ad aumentare notevolmente la produttività.
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta