Case study
Le ruote piccole possono generalmente trasportare pesi ridotti, ma questa regola generale non è sempre valida
La Marks & Spencer Group PLC è una società con una lunga tradizione nel commercio al dettaglio, fondata in Gran Bretagna nel 1884 e che oggi impiega più di 82.000 collaboratori. Tra i prodotti offerti vi sono tra gli altri alimenti, abbigliamento, cosmetici e arredi.
Marks & Spencer progetta gli spazi nei suoi punti di vendita con la massima flessibilità con l'obiettivo di utilizzarli in modo ottimale. Le promozioni di vendita speciali nelle più disparate occasioni richiedono diversi livelli di spazio nei punti vendita, ad esempio le promozioni per San Valentino, Pasqua o Natale.
L’azienda punta quindi sulla flessibilità per consentire di riorganizzare le merci in modo rapido e semplice in qualsiasi momento permettendo ai tavoli e agli scaffali a gondola di aumentare o ridursi in qualsiasi momento, in qualsiasi sezione o reparto. Le attrezzature del punto di vendita vengono spostate quotidianamente e devono durare da cinque a sette anni. La società stava quindi cercando una soluzione di ruote compatta che potesse essere integrata con attrezzature esistenti con i numerosi scaffali a gondola e su binario e che fosse, allo stesso tempo, estremamente duratura. In poche parole stavano cercando una ruota come la TENTE Linea load.
La ruota gemellata Linea load prende il suo nome dall'elevata capacità di carico dinamico fino a 100 kg, con un diametro di appena 50 millimetri. Non è stata soltanto progettata per soddisfare lo standard delle ruote di arredi, ma anche per soddisfare i requisiti più severi dello standard EN 12530 per le applicazioni istituzionali. Ha così impressionato rinomati esperti: alla ruota Linea load è stato conferito il premio “High product quality” presso la fiera Interzum.
Il suo design compatto consente di risparmiare molto spazio e rende la ruota praticamente invisibile. Fornisce eccellenti caratteristiche di manovrabilità e garantisce il massimo livello di sicurezza operativa. Allo stesso tempo, le ruote sono anche dotate di uno speciale dispositivo di blocco che presenta un grande pedale estremamente resistente che consente un funzionamento ottimale. Se il blocco viene attivato impedisce agli scaffali di essere sbloccati inavvertitamente e spostati da collaboratori o clienti. Un vantaggio di sicurezza integrato che impedisce incidenti e danni.
La nostra società fornisce le ruote a Marks & Spencer nei colori aziendali e in colori che si abbinano a specifici schemi o all'architettura interna nelle diverse aree di vendita.
Alex Neilson, UK & International Specification Manager di Marks & Spencer
Grazie alle sue dimensioni compatte, la Linea load è ideale per gli espositori esistenti utilizzati da Marks & Spencer e migliora anche la capacità di carico e la sicurezza. Offre quindi un ambito applicativo maggiore per l'uso flessibile degli spazi di vendita al dettaglio ed è una soluzione affidabile al 100%. Marks & Spencer beneficia di questa stretta collaborazione a livello globale.
Grazie alla nostra presenza in cinque continenti siamo in grado di rispondere in modo molto flessibile e possiamo offrire alla società di vendita al dettaglio la migliore assistenza clienti possibile in ognuna della sue sedi.
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta