Case study
Una ruota per aiutarci a rendere felice un partner speciale: l'ambiente.
Soprattutto quando si tratta di un atteggiamento responsabile nei confronti dell’ambiente: ogni chilo che la compagnia aerea risparmia con la sua flotta consente un risparmio di 31.000 litri di cherosene all’anno ed evita circa 78.000 chilogrammi di emissioni di CO2. L'azienda è costantemente alla ricerca di nuovi potenziali di risparmio, nonché di partner che sappiano come utilizzare al massimo questo potenziale.
Il nostro cliente ha messo alla prova i propri carrelli e ha richiesto lo sviluppo di modelli più leggeri per ridurre notevolmente il consumo di cherosene e le emissioni di CO2. A tal fine il gruppo si è rivolto a TENTE per comprendere se potevamo dotare i nuovi carrelli di servizio di nuove ruote. La nostra risposta: volentieri!
In stretta collaborazione con SPIRIANT Gmbh e la compagnia tedesca leader nel settore l’abbiamo migliorata e resa ideale per l’uso nella loro flotta di velivoli: la ruota, la forcella e i cuscinetti a sfere sono stati modificati con plastica ultraleggera, mentre per il fissaggio si è utilizzato l’alluminio. Il risultato: TENTE Aviana light dal peso di soli 0,35 chilogrammi. Tuttavia il peso minimo ha rappresentato solo uno degli aspetti di innovazione. Per i nostri ingegneri è stato fondamentale adottare una visione
olistica del problema. Si è trattato anche di soddisfare gli elevatissimi requisiti in termini di igiene, stabilità, sicurezza e design. La plastica, di cui sono fatte le forcelle della ruota, risulta particolarmente stabile e garantisce un’elevata flessibilità. I profili della forcella sono stati progettati in modo da garantire una manovrabilità senza sforzi nella cucina di servizio e negli stretti corridoi dell'aereo. Il sistema di bloccaggio della
ruota è stato progettato dai nostri ingegneri tenendo in considerazione le operazioni da eseguire in volo, in modo che i carrelli abbiano una posizione salda anche in caso di turbolenze o in fase di decollo e atterraggio. Naturalmente per noi è stato ovvio soddisfare qualsiasi esigenza in termini di design aziendale e fornire TENTE Aviana light nei tipici colori aziendali della compagnia area tedesca.
Manager Engineering of SPIRIANT GmbH, Member of LSG Group
La TENTE Aviana light offre un’elevata stabilità, consente una manovrabilità senza sforzi e ha un peso davvero ridotto. Per ogni set di ruote e carrello di servizio la compagnia aera ottiene una riduzione di 1,3 kg. Ma ciò che va notato è che una piccola soluzione di mobilità può influire positivamente sul risultato complessivo del rapporto di sostenibilità di uno dei più grandi gruppi al mondo:
Nel frattempo l'azienda si affida a 30.000 nuovi carrelli di servizio ultraleggeri, dotati di ruote TENTE Aviana light. Il loro uso consente all’azienda di risparmiare undici milioni di litri di cherosene all’anno e protegge l’ambiente con una riduzione di CO2 di oltre 28 milioni di chilogrammi.
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta