Se il carrello della spesa si inceppa o si blocca quando siete al supermercato, il livello di stress cresce rapidamente. Anche quando sono completamente pieni, i carrelli devono poter essere spinti e manovrati facilmente e devono disporre di un meccanismo di sicurezza che impedisce loro di spostarsi involontariamente. Con ruote di scarsa qualità ciò non è possibile: le ruote si bloccano, si muovono nella direzione sbagliata o sono difficili da manovrare.
Talvolta i carrelli della spesa devono essere spinti in corridoi molto stretti. Quando incontrano un ostacolo devono poter essere manovrati in spazi ristretti. Con le ruote sbagliate questo è praticamente impossibile e la sterzata diventa molto difficile. Le ruote girevoli di alta qualità invece consentono manovre senza problemi in tutte le direzioni. Inoltre è importante che le ruote siano resistenti e reggano gli urti. A questo scopo è necessario un supporto stabile.
Occorre anche considerare il materiale del battistrada. Se le ruote lasciano segni, l'immagine del supermercato ne potrebbe risentire. Si consigliano i battistrada in gomma che raramente lasciano tracce anche in caso di peso elevato.
I carrelli per la spesa si muovono senza problemi con le ruote TENTE: per giovani e anziani
I carrelli per la spesa possono essere dotati delle ruote TENTE 2875QMP o TENTE 2370PJP. Entrambe le serie hanno caratteristiche di rotolamento molto buone, una struttura del supporto stabile e cuscinetti di alta qualità. Le ruote TENTE della gamma 2875QMP sono anche dotate di una ganascia integrata per ridurre il rischio che il carrello si sposti involontariamente. Il battistrada delle ruote TENTE 2370PJP è realizzato in gomma termoplastica, l'innovativa Supratech. Sono disponibili in diverse misure: le ruote con un diametro piccolo possono essere utilizzate anche per i carrelli della spesa dei bambini.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta