Productivité Roulettes
Augmentez votre productivité et soulagez vos employés en même temps ! Comment ? Grâce à l'e-mobility
Lorsqu’un chariot est déjà en mouvement, continuer à le pousser n’est pas un grand défi. En revanche, lorsqu’il est à l’arrêt, c’est une autre histoire. En effet, c’est le démarrage qui demande le plus d’effort puisqu’il nécessite d’utiliser tout notre corps pour le mettre en mouvement, surtout quand le chariot est lourd. De plus, certaines applications impliquent des arrêts fréquents et par conséquent des efforts importants tout au long de la journée. Imaginez-vous dans cette situation tout en cherchant avec votre pied la pédale de frein pour bloquer la roulette. Cela peut prendre beaucoup de temps et d’énergie. Ainsi, ces deux situations combinées engendrent des douleurs aux épaules, aux bras et aux articulations mais aussi de la fatigue. Pourtant, le travail doit être fait. Alors, comment soulager les équipes sans compromettre la productivité ? Grâce à l’e-mobility, déplacer et verrouiller les chariots devient un jeu d’enfant.