CASE STUDY
La mobilité pour les moins-mobiles
L'entreprise néerlandaise United Care développe et crée des systèmes de mobilité innovants pour les personnes qui sont moins mobiles ou ne le sont pas (ou plus) du tout. Ses produits s'adressent particulièrement aux établissements de soins et de bien-être, mais visent également à faciliter le plus efficacement possible la liberté de mouvement de personnes souffrant de l'un ou l'autre handicap et vivant seules. Vous découvrirez ici comment elle a pu compter sur TENTE à cet effet.
United Care a pour slogan "En mouvement naturellement", partant de l'idée que les gens souhaitent conserver une autonomie de mouvement maximale. Quand ce n'est toutefois plus possible, les outils de transfert passif d'United Care sont la solution. Ils permettent en effet de déplacer une personne en la soulevant. L'important est de faciliter le plus possible cette opération à la fois pour la personne qui nécessite des soins et pour le personnel soignant, dans des conditions de sécurité maximales.
Pour ce faire, il faut pouvoir compter en permanence sur un excellent matériel. Tout doit être résistant, robuste et fiable jusque dans les moindres détails. Il en va de même pour les roues. Celles-ci doivent être souples, tourner aisément et rapidement ainsi que supporter n'importe quel poids sans problème. Le lien avec les roues TENTE a vite été établi évidemment.
Téléchargez le livre blanc
Plusieurs fournisseurs et fabricants de roues ont été envisagés. Finalement, c'est la qualité des roues TENTE qui a fait la différence, bien que de très nombreux aspects sont également entrés en jeu. En ce qui concerne les roues et la mobilité, TENTE affiche en effet une grande expérience et une sérieuse réputation sur le marché des soins de santé.
Ajoutons-y la garantie d'approvisionnement sur laquelle United Care peut compter. La disponibilité de toute notre gamme est un atout non négligeable pour les fabricants qui visent le long terme.
United Care sait que s'il conçoit, produit et commercialise un appareil maintenant, il pourra toujours se procurer les roues nécessaires , sur demande, auprès de TENTE dans une dizaine d'années. Un précieux soulagement !
United Care
Pour United Care, TENTE n'est pas uniquement un fabricant de roues. TENTE fournit des solutions utilisables ad hoc. Des solutions vraiment efficaces.
Á l'issue d'une analyse poussée de la situation existante, nous avons pu trouver une solution de mobilité adéquate pour United Care. Nous pouvons faire de même pour vous !
Demandez dès à présent votre étude de mobilité et calculez avec nous comment votre entreprise peut gérer de manière plus rapide, plus efficace et plus saine le transport interne de marchandises. Découvrez l'impact que TENTE peut avoir sur votre entreprise et augmentez la facilité d'utilisation avec les solutions de mobilité de TENTE.