CASE STUDY
Comment les roulettes TENTE contribuent à l’hygiène des chariots de SNIJDERS Care
Snijders Care produit et livre différents types de chariots et châssis de qualité en inox (acier inoxydable) pour le secteur des soins. Des véhicules « entièrement sur roulettes » destinés aux maisons de repos et aux hôpitaux : des chariots de collecte de linge sale aux armoires à linge sur roulettes, en passant par les chariots à vaisselle. L’utilisation de matériaux chromés a cédé progressivement la place aux matériaux en acier inoxydable. La production a entièrement lieu à Tilburg, ce qui permet de garantir à tout moment le respect des normes d’hygiène strictes de la Nederlandse Zorgautoriteit, entre autres. De là, l’entreprise dessert la quasi-totalité du marché européen.
Contrairement à l’inox, le plastique présente facilement des fissures, des fentes et des griffes où prospèrent les bactéries. Vu la menace que représentent les bactéries nosocomiales toujours plus résistantes, les hôpitaux et établissements de soins refusent de plus en plus souvent ce type de matériau. Les bactéries adhèrent nettement moins facilement à l’inox et, si cela devait arriver, l’inox est beaucoup plus facile à nettoyer que n’importe quel plastique.
Le souci de la qualité s’étend bien entendu à la qualité des roues montées sous les différents chariots. Étant donné la durée de vie exceptionnelle des châssis en inox, les roues doivent elles aussi durer le plus longtemps possible, ce qui n’est pas évident. En outre, le matériau des roues ne peut pas non plus attirer la saleté.
Il convient également de garder à l'esprit que, dans les hôpitaux et les maisons de soins, les chariots circulent aussi la nuit, lorsque les patients dorment. Les roulettes doivent donc tourner le plus silencieusement possible, sans crissements ni grincements.
Téléchargez le livre blancLe choix de TENTE remonte à plusieurs décennies. Il est difficile de surestimer l’importance d’une roulette de qualité fiable à 100 %. TENTE a toujours démontré sa capacité à fournir « the right wheel for the job ». L’entreprise estime qu’il ne serait pas responsable de retourner sur le marché pour économiser quelques centimes.
En concertation avec Snijders Care, TENTE a conçu un système unique avec goupille sur mesure pour le châssis en inox, afin de permettre un remplacement des roues en cours de route. La roulette est ainsi fixée au châssis.
Cela permet de la détacher facilement du châssis pour la nettoyer en profondeur ou pour la remplacer, si malgré tout une roue venait à casser. Sauf que... cela n’est encore jamais arrivé.
Pieter Snijders, CEO Snijders Tilburg
Pour Snijders Care, une chose est certaine : chaque chariot fourni est par définition équipé de roulettes TENTE. À l’issue d'une analyse poussée de la situation existante, nous avons pu trouver une solution de mobilité adéquate pour Snijders Care. Nous pouvons faire de même pour vous !
Demandez dès à présent votre étude de mobilité et calculez avec nous comment votre entreprise peut gérer de manière plus rapide, plus efficace et plus saine le transport interne de personnes et marchandises. Découvrez l’impact que TENTE peut avoir sur votre entreprise et faites en sorte que tout marche... comme sur des roulettes avec la solution de mobilité de TENTE.
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com