Ce type de fixations appartient au groupe des fixations à tube. Il se compose d’une vis cylindrique, de deux éléments coniques et d’un élément expansible ou d’une cale de serrage.
Il y a divers facteurs à prendre en compte pour trouver la fixation idéale : la roulette doit pouvoir supporter au moins la charge spécifiée et les dimensions de l’équipement ainsi que le diamètre de la roue sont également pertinents. Les dimensions internes du tube et la forme du tube – carrée ou ronde – sont également importants pour sélectionner la fixation appropriée. La longueur du tube et la hauteur de la bride doivent également être prises en compte.
Si les précautions appropriées ne sont pas prises, une roulette munie d’une fixation expansible peut se détacher accidentellement du tube en raison des forces appliquées. Des dispositifs anti-rotation ont été mis au point pour éviter que cela ne se produise et pour garantir le blocage des roulettes. Ces dispositifs peuvent être positifs ou négatifs.
Si les précautions appropriées ne sont pas prises, une roulette munie d’une fixation expansible peut se détacher accidentellement du tube en raison des forces appliquées. Des dispositifs anti-rotation ont été mis au point pour éviter que cela ne se produise et pour garantir le blocage des roulettes. Ces dispositifs peuvent être positifs ou négatifs.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
E.G. Kistenmacher & Co.
Allemagne
Phone: +49 40 236 985 0
Fax: +49 40 236 985 10
Email: frank.dreyer@kistenmacher.de