Les roulements à billes sont un sous-type de roulements dans lesquels les billes sont utilisées comme éléments roulants entre un anneau intérieur et un anneau extérieur. Ils offrent par conséquent de meilleures caractéristiques de fonctionnement que les autres roulements de roue tels que les roulements rouleaux ou les moyeux lisses. Dans le cas des roulements à billes, une distinction est également faite entre roulements à billes coniques et roulements à billes de précision.
La principale différence entre ces deux versions est que les roulements à billes de précision absorbent principalement les forces radiales, alors que les roulements à billes coniques absorbent à la fois les forces radiales et axiales dans une direction. De plus, le roulement à billes coniques peut être démonté et remonté. Le roulement à billes de précision ne nécessite aucun entretien et est économique ce qui le rend particulièrement adapaté aux zones avec des normes d'hygiène strictes.
Parallèlement, le roulement à billes de précision - la plus haute qualité de roulement selon la norme DIN - convainc par ses excellentes propriétés de roulage, sa haute capacité de charge et sa résistance. Il existe également des roulements à billes de précision résistants aux variations de températures extrêmes.
Choix d'un roulement à billes adapté
Tout comme d'autres facteurs importants, tel que le bandage, le roulement de pivot et le diamètre de la roue, le roulement a un impact sur la qualité de roulette entière. Pour cette raison, il est toujours important de sélectionner le type de roulement en fonction de ses besoins et des facteurs importants tels que l'environnement dans lequel les roulettes vont être utilisées, la charge, la durée de vie et la vitesse d'utilisation, par exemple. Pour les fortes sollicitations particulières, le roulement à billes de précision est le plus adapté compte-tenu des ses excellents propriétés.
Si vous avez besoin d'aide pour choisir le roulement à billes idéal, contactez-nous - nous serons ravis de vous aider à faire rouler votre projet!
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
E.G. Kistenmacher & Co.
Allemagne
Phone: +49 40 236 985 0
Fax: +49 40 236 985 10
Email: frank.dreyer@kistenmacher.de