Impact sur Hulasol
Hulasol, un élément d'éclairage unique et emblématique qui, non seulement procure une lumière d'ambiance la nuit, mais fonctionne également comme un parasol pendant la journée. Cette pièce maîtresse, conçue et fabriquée en Belgique, combine innovation et fonctionnalité et est utile tout au long de l'année. Elle peut être utilisée aussi bien en été qu'en hiver et transforme votre espace extérieur et votre jardin en un lieu magique. De plus, ce produit multifonctionnel est pliable et son éclairage est facilement contrôlable via une application smartphone pratique. La combinaison d'un design minimaliste avec une fonctionnalité et une esthétique de haute qualité leur a déjà valu deux prix prestigieux : le Good Design Award et le Red Dot : Best of the Best Award.
La situation
L'élément d'éclairage unique et fonctionnel de Hulasol est conçu pour résister à toutes les conditions météorologiques, de jour comme de nuit. De plus, il doit être facilement déplaçable, ce qui peut être un défi étant donné les surfaces inégales des jardins. Le poids du produit varie généralement entre 50 et 100 kg, rendant essentielles des roulettes de haute qualité pour le déplacement.
Comme il reste dehors en toutes saisons, des freins solides sont indispensables pour Hulasol. La durée de vie de ce produit est d'au moins 5 à 10 ans, le design minimaliste étant l'une de ses caractéristiques essentielles, et les roulettes s'intègrent parfaitement à l'aspect esthétique de Hulasol.
Le défi
Hulasol avait déjà testé de nombreux types de roulettes, mais elles n'étaient pas assez solides pour supporter le poids de l'élément d'éclairage. De plus, le matériau utilisé s'est souvent avéré inadapté pour rester dehors dans différentes conditions météorologiques sans perdre en qualité. Hulasol recherchait également des roulettes entièrement noires ou blanches en raison du design minimaliste, ce qui s'est avéré être un défi lors de la recherche de roulettes appropriées. Grâce à de nombreuses références et recommandations, Hulasol s'est rapidement tourné vers TENTE. Le facteur décisif de ce choix était que TENTE pouvait fournir non seulement des roulettes fonctionnelles, mais aussi esthétiquement attrayantes.
Pour fournir la roulette idéale, TENTE a soigneusement écouté les souhaits spécifiques de Hulasol. La roulette devait non seulement être capable de supporter le poids requis et de résister à diverses conditions météorologiques, mais elle devait aussi s'harmoniser parfaitement avec le design du parasol de Hulasol.
Il est rapidement devenu clair que Hulasol avait besoin d'expertise en matière de roulettes. Sans hésitation, TENTE les a orientés dans la bonne direction. La roue TENTE Linea s'est avérée être le choix parfait pour Hulasol.
Ces roulettes peuvent facilement supporter des poids allant jusqu'à 150 kg, conservent leurs propriétés inoxydables dans toutes les conditions météorologiques et complètent parfaitement le design minimaliste de Hulasol.
Tout aussi important est le frein solide ajouté à ces roulettes. Pour tester l'adéquation de la roulette TENTE Linea, Hulasol a soumis l'élément d'éclairage multifonctionnel (y compris les roulettes) à un test en soufflerie. Il a résisté à des vitesses de vent allant jusqu'à 90 km/h sans aucun problème, confirmant une fois de plus que les roulettes Linea sont le choix idéal.
"Nous sommes toujours à la recherche de moyens d'améliorer nos produits, mais en ce qui concerne les roulettes, nous pensons qu'il n'y a vraiment pas de place pour l'amélioration. En effet, nous n'avons jamais reçu de plaintes concernant les roulettes, donc nous ne voyons pas la nécessité d'y apporter des modifications. Nous croyons également fermement en 'tout peut être amélioré', mais si quelque chose est vraiment bon, ne le changez pas !"
Lin Bertels, Directrice Générale chez Hulasol
Pas de Hulasol sans les roulettes TENTE, c'est clair. À l’issue d’une analyse poussée de la situation existante, nous avons pu trouver une solution de mobilité adéquate pour Hulasol. Nous pouvons faire de même pour vous !
Demandez dès à présent votre étude de mobilité et calculez avec nous comment votre entreprise peut gérer de manière plus rapide, plus efficace et plus saine le transport interne de personnes et marchandises. Découvrez l’impact que TENTE peut avoir sur votre entreprise et faites en sorte que tout marche… comme sur des roulettes avec la solution de mobilité de TENTE.