Casestudy
TENTE rend les plateformes de travail bien plus sûres grâce à un matériel spécial.
La SNCB, la société des chemins de fer belges, possède de nombreux halls de maintenance pour ses véhicules. Sur le site d'Arlon, quelque 125 collaborateurs s'affairent non-stop au nettoyage, à l'entretien ou à la réparation des trains. Ils utilisent à cet effet de grandes plateformes de travail sur rails qui sont déplacées le long de la ligne de maintenance afin de pouvoir accéder de manière optimale aux wagons et locomotives. Inutile de préciser que ces plateformes doivent être absolument stables.
Une sécurité optimale dans les ateliers est une priorité majeure pour la SNCB. Cette dernière veut éviter à tout prix que son personnel ne souffre de problèmes de dos, musculaires ou articulaires causés par le levage et le déplacement fréquents d'objets. Par ailleurs, les plateformes de maintenance doivent être faciles à utiliser.
La SNCB accorde une grande importance non seulement à la sécurité, mais également à l'ergonomie et aux conditions de travail du personnel. Les plateformes de maintenance doivent également satisfaire à ces exigences. Elles doivent permettre aux travailleurs d'accéder facilement aux fenêtres, aux parois extérieures et à toutes les autres zones d'une rame qui nécessitent une maintenance ou une réparation. De plus, elles doivent être extrêmement stables et rester immobiles lors de l'exécution de tâches, généralement avec des nettoyeurs à haute pression ou d'autres outils lourds.
Téléchargez le livre blanc
La société des chemins de fer belges a trouvé la solution qui répond à toutes ces exigences impératives : les roulettes Alpha Safety de TENTE. Pour offrir une sécurité maximale, ces roulettes sont équipées d'un système de verrouillage semi-automatique. Elles peuvent uniquement se mettre en mouvement si elles sont déverrouillées au moyen de la poignée de commande.
Si celle-ci est relâchée, les roulettes sont automatiquement bloquées et la plateforme de travail est immédiatement immobilisée et ne bouge plus d'un millimètre. La poignée se trouve à hauteur d’épaule et est, dès lors, facile à saisir et à manipuler.
La force nécessaire pour commander le déverrouillage a été réglée de manière très spécifique et précise afin d'empêcher tout déblocage accidentel. Les roulettes Alpha Safety garantissent ainsi une plateforme de travail sûre et stable.
Yves Hénoumont, service technique SNCB
Nos roulettes Alpha Safety ont permis d'améliorer considérablement la sécurité dans le hall de maintenance. À l’issue d'une analyse poussée de la situation existante, nous avons pu trouver une solution de mobilité adéquate pour la SNCB. Nous pouvons faire de même pour vous !
Demandez dès à présent votre étude de mobilité et calculez avec nous comment votre entreprise peut gérer de manière plus rapide, plus efficace et plus saine le transport interne de marchandises. Découvrez l’impact que TENTE peut avoir sur votre entreprise et augmentez la facilité d’utilisation avec les solutions de mobilité de TENTE.
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
Belgique
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com