Lorsqu’une roulette est en mouvement, elle subit plus d'une force. Lors de leur développement, le jeu de toutes les forces subies doit donc être pris en compte pour garantir une qualité optimale en matière de longévité. En principe, on fait la différence entre deux états de charge : statique et dynamique. Pour le premier, la force appliquée et la direction de l'action restent inchangées. La roulette est à l’arrêt et est sollicitée par une charge de manière constante. À l’inverse, pour la charge dynamique, la force et la direction de l'action ne sont pas constantes.
Lorsqu’une roulette est en mouvement, elle subit plus d’une force. Lors de leur développement, le jeu de toutes les forces subies doit donc être pris en compte pour garantir une qualité optimale en matière de longévité. En principe, on fait la différence entre deux états de charge : statique et dynamique. Pour le premier, la force appliquée et la direction de l'action restent inchangées. La roulette est à l’arrêt et est sollicitée par une charge de manière constante. À l’inverse, pour la charge dynamique, la force et la direction de l'action ne sont pas constantes.
La roulette est en mouvement et la charge est déterminée par de nombreux facteurs, allant du poids de charge, de l'accélération et de la vitesse à la durée du trajet et de l’évolution de la température associée. Tous ces facteurs ont un effet sur les différents composants et matériaux de la roulette. En outre, il est nécessaire de prendre également en compte les éventuelles sollicitations par à-coups. On y retrouve les forces appliquées du dessus, du dessous et depuis les côtés. Pour quelques applications, les roulettes doivent résister à des charges qui se situent bien au-delà des conditions de test normées. C'est exactement pour cette raison que nous disposons de notre propre laboratoire de test dans lequel les produits sont testés en fonction des exigences individuelles de nos clients, dès le développement.
Dans le cadre d’une assurance qualité continue, notre production est soumise à une surveillance permanente avec laquelle les différents facteurs d’influence et les installations de fabrication sont contrôlées de manière critique. En outre, nous contrôlons bien entendu aussi les produits finaux en continu. Pour cela, une partie définie de la production en cours est testée de manière complète dans nos laboratoires.
Notre production est sujette à un suivi permament dans le cadre de l'assurance de la qualité continue, durant laquelle différents facteurs influents et les unités de production sont sans cesse scrupuleusement examinés. Il va sans dire que nous suivons constamment également les produits finis. A la fin, une proportion de produits finis est rigoureusement testée dans nos laboratoires sur une base quotidienne.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
Belgique
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com