Case study
TENTE, un véritable artiste de scène
Une entreprise qui allie artisanat et rock 'n' roll ? Elle existe ! Wouter et Maarten de AW Cases fabriquent des flight-cases pour l'industrie du spectacle depuis 11 ans. Les guitares de U2 et les câbles de Within Temptation y font le tour du monde. Sur des roulettes TENTE, bien sûr.
AW Cases est un acteur unique sur le marché des flight-cases, car les deux dirigeants associent leurs propres spécialités pour créer un produit exceptionnel et un service client remarquable. Maarten était ingénieur du son et Wouter charpentier restaurateur de talent. Selon eux, cette combinaison de savoir-faire artisanal et de connaissances sectorielles leur permet non seulement de construire un coffre soigné, mais aussi de comprendre ce qu'il advient de ce dernier.
Des flight-cases entièrement chargés sont déplacés régulièrement, dans et hors des camions. Dans ces cas exceptionnels, ils peuvent peser jusqu'à 400 kg. Et tout ça sur ses 4 petites roulettes pivotantes. Des roulettes solides sont donc nécessaires pour protéger le matériel. En outre, le coffre doit rouler droit après une poussée, mais aussi tourner convenablement.
Téléchargez le livre blancLa qualité des roues est indispensable pour la protection du matériel transporté, tout comme celle de la caisse. Les caisses d’AW Cases sont à 80 % équipées de roulettes. AW Cases était donc à la recherche d'une roulette fiable pour ses flight-cases, et a trouvé celle-ci sur la recommandation d'un ancien employeur.
Les roulettes pivotantes bleues de TENTE sont même devenues la référence de l’industrie de la musique et du divertissement. AW CASES a commencé à travailler il y a 11 ans avec une roulette pivotante TENTE qu’ils utilisent toujours aujourd’hui, car la qualité est toujours au rendez-vous.
La continuité, la qualité mais aussi le service personnalisé sont des caractéristiques que AW CASES a trouvé chez TENTE comme partenaire fidèle de mobilité.
Parce que, selon les spécialistes, les roulettes de TENTE sont les meilleures qui soient
Maarten - gérant AW Cases
AW Cases utilise une roulette TENTE en particulier depuis plus de dix ans. Mais ce n'est pas parce qu'ils commandent toujours la même roulette que TENTE ne réfléchit pas avec eux, bien au contraire. S'ils ont besoin d'un produit personnalisé, nous avons pu trouver une solution de mobilité adéquate pour AW Cases. Nous pouvons faire de même pour vous !
Demandez dès à présent votre étude de mobilité et calculez avec nous comment votre entreprise peut gérer de manière plus rapide, plus efficace et plus saine le transport interne de personnes et marchandises. Découvrez l'impact que TENTE peut avoir sur votre entreprise et faites en sorte que tout marche...comme sur des roulettes avec la solution de mobilité de TENTE.
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
Belgique
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com