Geometría de las superficies de rodadura y comportamiento de marcha

Leer más


Especialmente en áreas donde el equipo tien que moverse manualmente con mucha carga, las consideraciones ergonómicas se centran en la resistencia a la rodadura y la resistencia al giro

Cuanto más bajos son estos valores, más fácil y seguro es mover el equipo de transporte. Los dos factores pueden verse influidos por la forma y la selección de los materiales adecuados. Las bandas planas tienen una amplia área de contacto. La superficie de contacto de las bandas coronadas es considerablemente menor, por lo que este diseño destaca por su menor resistencia al giro y a la rodadura.

 

Sin embargo, esto puede cambiar si se producen altas cargas. Tan pronto como la presión de contacto aumenta, la transferencia de fuerza a través de la banda de rodadura aumenta. El resultado: cuando la rueda está en movimiento, el material de la banda de rodadura cargado se deforma y aumentan las resistencias al balanceo y al giro. Por lo tanto, para cargas pesadas, generalmente prefieren los perfiles de la banda de rodadura. Nuestros expertos están listos para ayudarle a encontrar el diseño correcto que se adapte a sus necesidades específicas y también le complacerá desarrollar una geometría de la banda de rodadura completamente individual.