Caso práctico
¿Ruedas que soportan 63.000 kilos? Sin problemas.
AVT Europe NV produce transportadores pesados con los que es posible transportar mercancías altamente pesadas, como por ejemplo componentes de aviones o vagones de ferrocarril. Los transportadores se asemejan a plataformas macizas equipadas con una electrónica inteligente. Son manejados por control remoto y pueden llevar cargas de hasta 100 toneladas.
El peso de la carga que se transporta se distribuye de manera uniforme en todas las ruedas. Los transportadores de mercancías pesadas tienen ruedas de transmisión y ruedas de carga. Las ruedas de carga están siempre en uso y se adaptan la carga principal. Los rodillos impulsores, por el contrario, están diseñados para bajarse automáticamente cuando sea necesario y también ayudan a poner en movimiento los transportadores. Para AVT, es importante que todas las ruedas tengan un diámetro pequeño, pero aún puede soportar cargas pesadas de hasta 12 toneladas mientras está en movimiento y 20 toneladas mientras está parado.
La calidad suprema y la excelente durabilidad también son factores clave ya que los transportadores se suministran a diversas empresas, incluidos grandes nombres como Daimler, Airbus y el instituto de investigación nuclear, CERN. Estas compañías necesitan proporcionar servicios de transporte fiables para bienes de alta calidad. Los clientes más exigentes de AVT esperan una vida útil de 20 años y una garantía de 2 años. Nuestro trabajo es suministrar ruedas que cumplan con los diferentes requisitos del proyecto.
Nuestras ruedas especiales Omikron quadro se utilizan especialmente para excepcionales condiciones de la estructura. La característica sobresaliente de estos productos es su diseño personalizado. La estructura son dos ruedas a la izquierda y dos a la derecha. Esto permite una mayor capacidad de carga y una mejor distribución de la carga aplicada.
También se pueden guiar fácilmente cuando se transportan cargas pesadas porque la contrarrotación de las ruedas alrededor del punto central común reduce significativamente la resistencia a la rodadura en comparación con una sola rueda. Este efecto diferencial lleva a la maniobravilidad incomparable de Omikron quadro con sus ruedas de 400mm. Las ruedas motrices se construyeron con un propósito estratégico y se ajustaron a la especificación de nuestra estrecha consulta con el personal de AVT.
Otra ventaja es que todas las superficies de rodadura son de poliuretano, lo que es bueno para las características de manejo. También abordamos el trabajo dentro de su contexto más amplio y proporcionamos a AVT una solución inteligente donde todos los componentes se combian para formar un todo perfecto.
Maarten Van Looveren, General Manager de AVT Europe
Los transportadores de servicio pesado AVT son capaces de transportar mercancías con un peso bruto de 63 toneladas. El diseño sofisticado de las ruedas proporciona una durabilidad suprema y una impresionante mejora en la resistencia a la rodadura. Por lo tanto, AVT necesita sistemas de accionamiento menos potentes para sus transportadores y también ahorra energía.
Nuestro personal en Bélgica colabora estrechamente con AVT adoptando un enfoque práctico y brindando asesoramiento al proveedor de transportes pesados, incluida la evolución de futuros desarrollos personalizados. Somos extremadamente flexibles y por lo tanto podemos responder al crecimiento de la empresa. Sin duda, esta es otra razón por la cual AVT está planeando usar ruedas TENTE en sus proyectos futuros.
Hay algo más en lo que la empresa puede confiar al 100 por ciento: nosotros.
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS S.A.
Vilatort 6
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
España
Phone: +34 93 56 50 737
Fax: +34 93 56 43 646
Email: info.es@tente.com