Barco ist seit Jahrzehnten ein führender Anbieter für digitale Projektions- und Bildgebungstechnologien, bekannt für seine Innovationskraft und sein breit gefächertes Produktspektrum.
Das Unternehmen entwickelt und produziert unter anderem Display-Technologien für Medien und Unterhaltung, Kinotechnik, Sicherheits- und Überwachungssysteme, medizinische Bildgebung sowie Virtual-Reality- und Simulationsanwendungen. Das in Kortrijk ansässige Unternehmen hat mit TENTE den idealen Innovationspartner gefunden, um gemeinsam eine bahnbrechende Lösung zu entwickeln, die das Bewegen von schweren Lasten erheblich erleichtert.
Die Ausgangssituation
Barco verfügt über ein umfangreiches Lager, in dem überwiegend schwere Materialien gelagert werden, die regelmäßig mit traditionell schwer zu manövrierenden und unflexiblen Transportwagen bewegt werden müssen. Das ständige Manövrieren durch enge Gänge führt bei den Mitarbeitenden häufig zu körperlichen Beschwerden wie Rückenschmerzen und steifen Gelenken. Auf der Suche nach einer effizienteren und gesundheitsfördernden Arbeitsweise fand Barco in TENTE den optimalen Partner. Als erfahrener Hersteller von Rollen und innovativen Mobilitätslösungen brachte TENTE das erforderliche Know-how mit, um diese Herausforderungen zu meistern.
Die Herausforderung
Die Transportwagen von Barco können bis zu 150 kg wiegen, was die Manövrierfähigkeit stark einschränkt und zu einer Zunahme körperlicher Belastungen bei den Mitarbeitenden geführt hat. Eine ergonomische Verbesserung war dringend notwendig.
Da die vorhandene Lösung des Wagenherstellers mit bis zu 3000 € pro Wagen sehr kostspielig war, wurde schnell klar, dass ein innovativerer Ansatz erforderlich war. TENTE schlug daher ein elektrisches Antriebssystem vor, das leicht unter verschiedene Wagen montiert werden kann: das E-Drive. Barco entwickelte daraufhin einen Prototyp eines Wagens, auf dem das E-Drive montiert werden konnte. Dieser Wagen lässt sich problemlos mit jedem Transportwagen verbinden, unabhängig von der Beschaffenheit des Unterbodens. Diese Anpassungsfähigkeit verdeutlicht den Erfolg unserer Zusammenarbeit und unser gemeinsames Bestreben, die Arbeitsbedingungen und betriebliche Effizienz zu optimieren.
Das E-Drive, ein innovatives elektrisches Antriebssystem von TENTE, bietet nach jeder Aufladung bis zu 8 Stunden ununterbrochene Betriebszeit. Unser System fungiert als leistungsstarkes fünftes Rad unter dem Wagen und wurde speziell für den mühelosen Transport schwerer Lasten entwickelt.
Die Bedieneinheit am Griff des Wagens ermöglicht es, den Transportwagen in jede Richtung zu lenken, was die Manövrierfähigkeit erheblich verbessert. Der klappbare Radmechanismus sorgt zudem für eine gesteigerte Ergonomie und Flexibilität, sodass Rücken- und Gelenkschmerzen der Vergangenheit angehören.
Diese Zusammenarbeit zwischen Barco und TENTE zeigt eindrucksvoll, wie sich Innovation und Kooperation gleichermaßen auszahlen. Es ist eine Partnerschaft, die sich kontinuierlich darauf konzentriert, die besten Lösungen zu finden und gemeinsam zu analysieren, was funktioniert und wo Optimierungen notwendig sind. Wichtiger noch: Es ist eine Zusammenarbeit, die zu einer besseren und intelligenteren Arbeitswelt beiträgt.
"Ohne den Prototyp von TENTE wären wir sicher nicht da, wo wir heute sind. Das E-Drive von TENTE ist ein entscheidendes Bindeglied für den Gesamtbetrieb von Barco und für das allgemeine Wohlbefinden unserer Mitarbeiter geworden."
Jo Voet, Techniker bei Barco
Dank des E-Drive von TENTE wird der Transport von schweren Materialien mit einem Wagen zum Kinderspiel. Durch eine umfassende Analyse der bestehenden Situation konnten wir eine maßgeschneiderte Mobilitätslösung für Barco entwickeln. Das können wir auch für Sie tun!
Fordern Sie jetzt Ihre individuelle Mobilitätsstudie an und ermitteln Sie gemeinsam mit uns, wie Ihr Unternehmen den internen Transport von Personen und Gütern schneller, effizienter und gesünder gestalten kann. Entdecken Sie, welchen positiven Einfluss TENTE auf Ihr Unternehmen haben kann, und sichern Sie sich mit den Mobilitätslösungen von TENTE reibungslose Abläufe.
Möchten Sie mehr über die Auswirkungen von TENTE auf Ihre Anwendungen, Mitarbeiter und Ihr Unternehmen erfahren? Nehmen Sie noch heute über das untenstehende Formular Kontakt mit uns auf und einer unserer Experten wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.