KUNDENREFERENZ

Die Freiheit, sich selbst zu helfen : VELA Mobilitätsstühle mit Levina care

Für Menschen, die chronisch krank sind oder eine Behinderung haben, ist es besonders wichtig, ihr Leben in Teilen selbst zu gestalten.


Der VELA-Stuhl trägt dazu bei, dass sich Nutzer in ihrer Wohnung unabhängig bewegen können. Unsere Levina care Rolle macht diesen Stuhl mobil.

Die Ausgangssituation

VELA aus Dänemark, gegründet von Vermund Larsen, produziert seit mehr als 50 Jahren Stühle für Menschen mit chronischen Erkrankungen oder einer Behinderung und bereits seit fast 90 Jahren Designmöbel. Das Familienunternehmen ist ein Vorreiter in der Entwicklung und Produktion von ergonomischen Stühlen und wie TENTE weltweit aktiv. Der langjährige Partner von TENTE hatte den Wunsch, dass die Rollen für die neue Stuhlserie von VELA in sein Konzept passen: So wie bereits beim Stuhl sollten Design und Ergonomie sowie Form und Funktion zusammenpassen. Er sollte beweglich, die Feststellfunktion der Rollen sicher, leicht und leise zu bedienen und alles modern gestaltet sein.

Unsere Aufgabe war es daher, eine Mobilitätslösung zu entwickeln, die Design, Form und Funktion zusammenbringt.

Auf Rollen mobil

Der VELA-Stuhl, der vor 50 Jahren noch Hausfrauenstuhl genannt wurde, macht seine Nutzer weniger abhängig von der Hilfe anderer. Er ist für Häuser, Wohnungen und Arbeitsplätze sowie Böden aus Holz-, Kunststoff sowie für Flachgewebeteppiche oder Fliesen geeignet.

Wer Schwierigkeiten hat, in der Küche in den Kochtopf zu sehen, kann sich mit dem elektrisch höhenverstellbaren VELA-Stuhl in eine aufrechtere Position bewegen, die mehr Übersicht gibt. Wer Probleme hat, vom Bett aufzustehen, kann die Lehne des Stuhls wegklappen und auf ihn rutschen. Nachdem diese wieder eingeklappt ist, kann der Nutzer die passende Sitzhöhe einstellen. Mit dem Stuhl kann man einen Staubsauger in die Hand nehmen und einen Teil der Hausarbeit selbst übernehmen. Oder man kann auf dem Stuhl auf Rollen in die Küche fahren und sich einen Kaffee kochen. All dies sind Aktivitäten, für die Menschen mit chronischen Krankheiten oder Behinderungen häufig auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Die Stühle sind in verschiedenen Größen und Designs erhältlich. Sie tragen bis zu einem Gewicht von 300 Kilogramm und es gibt ebenfalls Modelle für Kinder.

Unsere intelligente Mobilitätslösung

Mehr als ein Jahr arbeiteten Produktentwickler und -manager von TENTE und VELA zusammen, um die Levina care genau auf die Anforderungen des VELA-Stuhls anzupassen. Dabei flossen auch die Erfahrungen der Nutzer, die die Verkaufs- und Servicemitarbeiter von VELA sammelten, mit ein.

Der Stuhl steht auf vier Rollen und hat eine Zentralfeststellung, wobei die Levina care von TENTE wesentliche Vorteile gegenüber den bisher genutzten Rollen hat: Sie ist nicht so schwer wie die vorherigen und macht damit den Stuhl leichter und mobiler. Die Levina care wirkt kleiner und hat einen kleineren Störkreis. Sie ragt weniger über den Stuhl hinaus.

Die Levina care gibt dem Stuhl mehr Platz für die Schaltstange, über die die Nutzer ihn feststellen. Somit können sie diese besser erreichen. Zudem schaltet die Rolle leiser und dennoch sicher. Ganz auf ein Schaltgeräusch verzichtet TENTE nicht, damit die Nutzer merken, dass sie sicher stehen.

„Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen unserem Zulieferer TENTE und uns hat zur Entwicklung eines besseren Produkts eindeutig beigetragen.“

Mathias Haslund Jungersen Manager Produktentwicklung von VELA, Sanni Jørgensen Marketingmanagerin von VELA

Your Image Description

Der Stuhl ist individuell angepasst, die Rolle kann es auch sein

Die Stühle werden in der Höhe individuell angepasst. Sie können verschiedene Sitze und Rückenlehnen haben und unterschiedlich gepolstert werden. Nutzer können Wünsche zu Farben anmelden und sogar eigene Stoffe zusenden. Schließlich verbringen sie einen großen Teil des Tages auf ihrem VELA-Stuhl. Eine elektrisch betriebene Version ist ebenfalls auf dem Markt.

Levina care von TENTE ist in 100 und 125 Millimeter Durchmesser und als elektrisch leitfähige Variante lieferbar. Letzteres eröffnet neue Anwendungsbereiche. Bei all dem hat die Rolle ein modernes, klares Design und ist in verschiedenen Befestigungselementen und in mehreren Farben lieferbar, ganz im Sinn von VELA: Design, Form und Funktion zusammenbringen.

Unsere Lösungen