Fachbegriff

Was ist Ergonomie?

Mehr erfahren


Der Begriff Ergonomie stammt aus dem Altgriechischen und bezeichnet die „Wissenschaft von der Gesetzmäßigkeit menschlicher Arbeit“. Das Ziel ist es, die Arbeitsbedingungen an den dort arbeitenden Menschen anzupassen. Auch Rädern und Rollen kommt hierbei eine große Bedeutung zu. Ein leichter Lauf beispielsweise reduziert die Kraft, die aufgebracht werden muss, um ein Transportgerät in Bewegung zu versetzen und zu halten. Das schont den Rücken und verbessert die Arbeitsbedingungen.

Ergonomie im Büro

Jahrelange Büroarbeit führt häufig zu Rücken- und Nackenschmerzen, die sich nur schwer wieder vertreiben lassen. Gerade da spielt daher ein ergonomischer Arbeitsplatz eine große Rolle, um diese Probleme zu verhindern. Das Wichtigste ist dabei der Bürostuhl und mit ihm die Bürostuhlrollen. Am Stuhl müssen Lenkrollen angebracht sein, die leicht über den Boden gleiten. Je nach Bodenbelag ist es notwendig, unterschiedliche Rollen zu wählen, damit sie einerseits gut laufen und andererseits keine Bodenspuren hinterlassen oder störende Geräusche verursachen.

Ergonomie im Krankenhaus

Auch im Krankenhaus sind die richtigen Rollen unerlässlich, um für einen ergonomischen Arbeitsplatz zu sorgen. Besonders wichtig sind dabei die idealen Krankenbettenrollen. Mit schlechten Rollen müsste das Pflegepersonal einen deutlich höheren Kraftaufwand aufbringen, um die Betten von einem Ort zum anderen zu transportieren. Gleichzeitig müssen sie gut zu sichern sein, da sie ständig abgestoppt werden. Sind die Feststeller bzw. Bremsen von minderer Qualität, müssen die Pfleger das Bett selbst anhalten. Das schadet vor allem dem Rücken und führt zu dauerhaften Problemen. Ein guter und sicherer Feststeller verhindert solche Probleme und unterstützt das Personal bei seiner täglichen Arbeit.

Über diese beiden Beispiele hinaus gibt es viele weitere Bereiche, in denen die Ergonomie von großer Bedeutung ist. Auch für Lagerarbeiter oder Personal in der Industrie, vor allem im Schwerlastbereich, sind ergonomische Rollen und Räder sehr wichtig. In jedem Bereich müssen die individuellen Anforderungen festgestellt und die Arbeitsmittel entsprechend ausgestattet werden. Bei Fragen dazu helfen wir Ihnen gerne weiter!

Kontakt

Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?

Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne

* Pflichtfeld

Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen. Zögern Sie nicht, uns persönlich anzusprechen.

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung