La protecció dels empleats té un paper important quan es treballa amb aplicacions mòbils. Si us poseu sota les rodes, pot provocar ferides greus. Per evitar-ho, es poden equipar rodes amb protecció per als peus. Es cargola o es solda a la carcassa, per exemple, i està disponible en diferents mides. A més, la distància entre la protecció i el terra es pot seleccionar de manera diferent.
Diferents versions de protecció dels peus
Es fa una distinció bàsica entre dos tipus de protecció dels peus de les rodes: el deflector de peu rígid i el de molla. En la primera variant, els rails de protecció rígids estan units per tots els costats, mentre que la protecció dels peus en la segona versió consisteix en elements resistents. Tots dos compleixen tots els requisits per als dispositius de protecció dels rodets segons EN 349, EN 811, EN ISO 13857 i EN 953.
Tanmateix, ambdues tenen petits inconvenients en algunes situacions. Per exemple, es poden produir problemes amb deflectors de peu rígids quan es circula per un terra o rampa irregulars. La protecció del peu impacta ràpidament contra el terra i pot fer que l’aplicació s’aturi o inclini inclinant-se. Això no pot passar amb els deflectors de peu carregats de molla, ja que s’empenyen cap amunt sobre protuberàncies. D’altra banda, pot haver-hi dificultats en l’equipament posterior i es produeixen danys més ràpidament si la protecció del peu impacta contra un obstacle.
Innovació TENTE: combinació de protecció del peu rígida i amb moll
Una solució a aquests problemes és la connexió dels carrils de protecció rígids laterals amb davantals resistents, que es troben davant i darrere del corró. Aquesta solució del sistema TENTE ofereix una protecció òptima i evita problemes que es produeixen amb les variants estàndard. El peu està protegit de qualsevol angle potencial d’impacte. A més, el sistema és fàcil de convertir o adaptar.