Les exigències de rodes i rodes en intralogística són molt elevades. El transport intern de mercaderies ha de ser segur, econòmic i eficient. Això significa que els rols han de complir uns estàndards elevats en lloc de ser un obstacle addicional en el treball diari.
Requisits per a rodes i rutilles en intralogística
Els requisits per a rodes i rodes en el camp de la intralogística difereixen en les àrees especials d’aplicació. Com a regla general, han d’oferir viatges rectes estables i bones oportunitats de gir. A més, els dispositius, ja siguin AGV, carretons elevadors o carretons de transport, sovint s’aturen, de manera que sempre s’ha de garantir la seguretat. Per protegir els treballadors, també és molt rellevant que la resistència al rodament i a la rotació sigui el més baixa possible, fins i tot sota càrregues elevades. En algunes àrees de la intralogística, també s’han de tenir en compte altres factors com la higiene.
Solucions TENTE individuals per a intralogística
L’àrea de productes TENTE per a intralogística s’adapta a les necessitats individuals i diverses de les indústries individuals. Hi ha rodets especials d’acer inoxidable amb coixinets segells que compleixen fins i tot els requisits d’higiene més estrictes, així com rodets amb frens centrals que permeten aturar diversos rodets alhora. Una altra solució innovadora del sistema és l’ajuda d’arrencada E-Drive amb un potent motor elèctric. El sistema E-Drive, que també es pot adaptar als carros de transport, facilita l’arrencada i, per tant, protegeix la salut dels empleats.
Per als trens remolcadors, TENTE també ofereix una innovació com a alternativa al clàssic sistema de 3 eixos amb rodets de guia. Les rodes de la sèrie 4681 de la família de productes Delta poden funcionar com a rodes giratòries i fixes. Un pany direccional al rodet permet empènyer sense problemes en una direcció, el llançament del pany garanteix una llibertat de moviment sense restriccions.
A més dels productes existents, també fabriquem solucions individuals per a intralogística per tal d’implementar els vostres requisits especials. Poseu-vos en contacte amb nosaltres si necessiteu rodes i rodes específiques.
Contacte
¿Està interessat en solucions individualitzades?