Las ruedas se pueden dividir en ruedas fijas no giratorias, que le dan a la rueda su estabilidad direccional, y ruedas giratorias que giran verticalmente que permiten maniobrar. La maniobrabilidad se logra conectando un soporte de dirección al elemento de ajuste de la rueda mediante un rodamiento giratorio. Hay una distancia horizontal entre el eje de la rueda y el cojinete giratorio; esta distancia se denomina desplazamiento (F).
El desplazamiento influye en la resistencia de giro strong>
Al mover un dispositivo de transporte, la rodadura y & nbsp;
Regla de oro para el desplazamiento strong>
En términos generales, las ruedas giratorias con un desplazamiento grande tienen una menor capacidad de carga y más desgaste en el cojinete posterior, pero aseguran características de marcha suave. Sin embargo, con un desplazamiento más pequeño, la capacidad de carga es mayor y hay menos desgaste en el cojinete trasero. Sin embargo, el rendimiento del movimiento no es tan suave. Por lo tanto, la compensación óptima del soporte de la rueda debe seleccionarse de acuerdo con los requisitos respectivos.
Estaremos encantados de asesorarle sobre el asunto y ayudarle a encontrar las ruedas con la compensación óptima que necesita para su equipo de transporte. ¡Póngase en contacto con nuestro experimentado equipo!