Referència del client
La durabilidad de nuestras ruedas con una carga de 100 toneladas: años.
Georg Kramp GmbH & amp; Co. Kg se especializa en la fabricación de gatos hidráulicos, carros y sistemas de transporte a control remoto bajo la marca GKS-Perfekt. Estas aplicaciones están diseñadas para cargas de hasta 100 toneladas, p. para máquinas, componentes de trenes o cajas fuertes. Los gatos se utilizan para levantar la carga pesada. Los carros se pueden usar para transportar sus cargas a su lugar de uso. Kramp vende sus productos en todo el mundo. La oficina más grande de la compañía en el extranjero está en Ohio, EE. UU., A solo 90 millas de nuestra oficina estadounidense.
Durante las operaciones de transporte, las ruedas del carro a menudo sufrieron daños graves. Después de solo unos pocos meses, las bandas de rodamiento se separaron del núcleo de la rueda y tuvieron que ser reemplazadas. Sin embargo, el daño no fue causado únicamente por el enorme peso de las cargas. Las diferentes condiciones en los distintos lugares, como almacenes, talleres de pintura o plantas de ensamblaje ponen a prueba las ruedas en repetidas ocasiones. Si una rueda fallaba repentinamente, esto tenía serias consecuencias: el proceso de producción se detenía y aumentaba el riesgo de accidentes en el trabajo. Por esta razón, Kramp estaba buscando una solución que resistiera las cargas pesadas y no mostrara signos de debilidad incluso en suelos difíciles. Desde entonces, la compañía encontró lo que estaba buscando con nosotros.
Debido a los requisitos especiales, era evidente que tendríamos que desarrollar una rueda completamente nueva para los carros GKS. Todos los componentes, como el núcleo, los rodamientos y el material de la banda de rodadura se examinaron cuidadosamente.
Invertimos mucho tiempo en desarrollo y cooperación. Trabajando estrechamente con Kramp, probamos el producto hecho a medida y lo perfeccionamos en condiciones reales.
Como resultado, creamos una solución que cumple con todos los requisitos y es reconocida por su excelente durabilidad incluso bajo condiciones adversas.
La rueda recientemente desarrollada tiene cuatro cojinetes de bolas y consiste en un núcleo de aluminio con dientes que está encapsulado en poliamida. El enclavamiento del núcleo y la banda de rodadura es crucial. Proporciona una superficie de conexión más grande y al mismo tiempo asegura que los dos componentes se enclaven. El resultado: retención máxima para una conexión particularmente fuerte. La poliamida reforzada con fibra utilizada para la banda de rodadura también desempeña un papel clave para garantizar una excelente durabilidad.
Se caracteriza por una mayor resistencia, resistencia al estrés y resistencia al impacto sobresaliente. El material también tiene buenas propiedades antifricción, lo que hace que la banda de rodadura sea resistente a la abrasión y brinde protección adicional en suelos irregulares. Para garantizar una concentricidad precisa y la mayor superficie de contacto posible, la superficie de rodadura de las ruedas recibe un acabado plano. Dependiendo de las propiedades del suelo, suministramos las ruedas con bandas negras o blancas. Para áreas de trabajo protegidas electrostáticamente, también podemos proporcionar modelos conductivos.
Doris Kramp, Socio Gerente de Georg Kramp GmbH & Co.KG
Las nuevas ruedas demuestran una estabilidad y durabilidad excepcionales incluso bajo cargas particularmente altas y en suelos difíciles. Gracias al diseño bien pensado y al material resistente a la deformación, la banda de rodadura no se separa del núcleo de aluminio incluso después de años de servicio. .
Esto también es apreciado por los clientes de Kramp: no se han recibido quejas desde el cambio a nuestra solución.
Las interrupciones en la producción y los costos para el usuario final son cosa del pasado.
Georg Kramp fue capaz de mejorar significativamente la posición de mercado de la compañía. La compañía ahora desea aprovechar al máximo nuestras ventajas como jugador global y cooperar con nosotros a nivel internacional en el futuro, por ejemplo en los EE. UU.