L'ergonomia in ufficio ha un ruolo sempre più importante nella società. Ciò riguarda anche le sedie per ufficio. La possibilità di regolare l'altezza della seduta, i braccioli e l'area della seduta è essenziale per le sedie per ufficio ergonomiche. È fondamentale che vengano utilizzate le ruote giuste, in quanto quelle sbagliate avranno un effetto negativo sulla salute, sul pavimento e sulla sedia stessa.
Le ruote per le sedie per ufficio ergonomiche dipendono dalla superficie in cui vengono impiegate. Come per tutte le ruote vale il seguente principio: sui pavimenti più morbidi, utilizzare ruote più dure, su quelli più duri ruote morbide. Pertanto le ruote per pavimenti morbidi sono dotate di un battistrada più duro, ideale anche per l’uso sui tappeti, ad esempio. Se le ruote utilizzate sui tappeti sono troppo morbide, può succedere che accumulino pelo e con il tempo si spostino con molta difficoltà. In particolare sulla moquette, in cui la resistenza al rotolamento è particolarmente elevata, è importante evitare questa situazione. Se tuttavia si utilizzano ruote per pavimenti morbidi su pavimenti duri, ciò può generare graffi.
Pertanto sui pavimenti duri vengono utilizzate ruote per pavimenti duri con battistrada più morbidi. Queste riducono l’usura del pavimento e, allo stesso tempo, anche il rumore generato. A questo scopo abbiamo sviluppato una soluzione particolarmente rispettosa del pavimento: TENTEprene, una gomma termoplastica, che scorre senza problemi e non lascia tracce. La distinzione tra ruote per pavimenti duri e morbidi è semplicissima: le ruote per pavimenti duri sono solitamente in due colori, le ruote per pavimenti morbidi sono monocolore.
Avete domande sulle nostre ruote per le sedie per ufficio ergonomiche? Contattateci. Siamo lieti di aiutarvi, se necessario anche con soluzioni speciali personalizzate.
Questo è il motivo per cui sui pavimenti duri vengono utilizzate ruote per pavimenti duri con battistrada più morbidi. Queste riducono l’usura del pavimento e, allo stesso tempo, anche il rumore generato. A questo scopo abbiamo sviluppato una soluzione particolarmente rispettosa del pavimento: TENTEprene, una gomma termoplastica, che scorre senza problemi e non lascia tracce. La distinzione tra ruote per pavimenti duri e morbidi è semplicissima: le ruote per pavimenti duri sono solitamente in due colori, le ruote per pavimenti morbidi sono monocolore.
Avete domande sulle nostre ruote per le sedie per ufficio ergonomiche? Contattateci. Siamo lieti di aiutarvi, se necessario anche con soluzioni speciali personalizzate.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
Roberto Chiappetta
Inside Sales & Customer Service
Phone: +39 02 49580088
Email: rchiappetta@tente.com
TENTE Ruote S.r.l.
Via del Lavoro 1
20084 Lacchiarella (MI)
Italia
Phone: +39 02 92864354
Fax: +39 02 92864359
Email: info.it@tente.com