Una ruota è costituita essenzialmente da tre componenti: la ruota, il supporto e il sistema di fissaggio. Per quanto riguarda i supporti occorre distinguere tra supporti per ruote fisse e per ruote girevoli. I supporti per le ruote girevoli possono ruotare intorno ad un asse verticale e consentono così lo spostamento della ruota in ogni direzione. Al contrario, i supporti per ruote fisse sono rigidi e consentono solo una direzione di movimento.
I supporti della ruota sono generalmente realizzati in lamiera d'acciaio in diversi pesi e in ghisa malleabile. In alcuni casi si utilizzano supporti in plastica, il cui vantaggio è la grande resistenza agli agenti chimici e alle condizioni climatiche, ma la cui capacità di trasporto del carico può essere limitata se confrontata con quella di altri materiali.
La struttura dei supporti è progettata per ottenere la massima capacità possibile di trasporto del carico e una facile rotazione con un'altezza ridotta. Un fattore importante è l'offset, cioè la distanza tra il centro dell'asse della ruota e il centro del perno centrale. L'offset influisce sulla capacità di rotazione, sulla capacità di carico, sull'usura del cuscinetto posteriore e sul comportamento di scorrimento della ruota.
Cuscinetto posteriore o cuscinetto orientabile
Il tipo di cuscinetto utilizzato dipende dal carico e dalle esigenze in termini di caratteristiche di scorrimento delle ruote. I cuscinetti radenti vengono in genere utilizzati per carichi più leggeri, come ad esempio l'arredamento o le ruote per sedie. Per carichi superiori vengono utilizzati i cuscinetti a sfere. Sono disponibili in versioni a corona singola e doppia e come cuscinetti radiali a sfere. Questi ultimi ruotano facilmente anche con il carico massimo e sono resistenti all'usura. Per i carichi particolarmente pesanti ancora una volta sono da preferirsi cuscinetti a rulli . Grazie al loro grande diametro, assumono un'elevata coppia di carico;
Finitura della superficie del supporto
Per garantire una lunga durata del supporto si consiglia una finitura della superficie. La scelta della finitura dipende dall'ambiente in cui devono essere utilizzate le ruote. L'acciaio inossidabile o le ruote lavabili sono ideali per requisiti di igiene severi. Allo stesso modo un cuscinetto posteriore isolato aiuta a prevenire la corrosione del cuscinetto.
Avete domande sul supporto o la protezione della superficie? Contattateci: saremo lieti di aiutarvi!Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
Roberto Chiappetta
Inside Sales & Customer Service
Phone: +39 02 49580088
Email: rchiappetta@tente.com
TENTE Ruote S.r.l.
Via del Lavoro 1
20084 Lacchiarella (MI)
Italia
Phone: +39 02 92864354
Fax: +39 02 92864359
Email: info.it@tente.com