I contenitori con ruote possono essere utilizzati in diversi luoghi. Nell'ufficio di casa, fuori casa, nella stanza del pronto soccorso, in aeroporto oppure in un centro commerciale: questo pratico arredamento per la conservazione è estremamente versatile.
Dotare i roll container delle giuste ruote
I roll container sono utilizzati in vari luoghi. Nell'home office tra le quattro mura di casa, al lavoro in ufficio, nei pronto soccorso aeroportuali o nei centri commerciali – questo pratico mobile contenitore è estremamente versatile. Per poterlo muovere agevolmente e anche fissarlo in un luogo, vanno utilizzate le ruote appropriate. Le ruote girevoli con freno rappresentano la soluzione ideale: consentono di manovrare il roll container che, grazie al meccanismo di bloccaggio, si ferma in tutta sicurezza nella posizione desiderata.
Le ruote dei roll container TENTE della gamma Linea sono dotate di una parte centrale in poliammide, un battistrada in poliuretano e cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamica è pari a 100 kg per ruota. Esiste una differenza tra le ruote di sicurezza Linea, dotate di un sistema di bloccaggio automatico, e quelle della serie Linea light, dotate di freno su ruota. Le ruote per mobili Linea TENTE oltre ad essere funzionali hanno una bella estetica. Alcune, ad esempio, sono state insignite del Red Dot Design Award.
Ruote particolarmente affidabili per contenitori con ruote per il servizio antincendio
I contenitori con ruote vengono utilizzati dai vigili del fuoco al fine di trasportare le attrezzature. Quando i vigili del fuoco si mettono all’opera, tutte le operazioni devono essere svolte in assoluta rapidità e sicurezza. Anche in caso di carichi pesanti le ruote dei contenitori con ruote devono essere facili da spostare e da bloccare. Abbiamo pertanto sviluppato una soluzione innovativa: TENTE 349D. Le ruote fisse con una capacità di carico dinamica fino a 350 kg sono dotate di un sistema di bloccaggio automatico. Ciò significa che il freno è sempre attivo e la ruota è sempre bloccata. Solo quando la staffa viene azionata manualmente per rilasciare il freno, è possibile spostare il contenitore. Se un contenitore rischia di spostarsi involontariamente, i vigili del fuoco possono rilasciare la manopola e il sistema di bloccaggio si attiva di nuovo.
Lasciatevi stupire dalle ruote di alta qualità TENTE per i contenitori con ruote. Se vi occorre una soluzione personalizzata, contattateci, svilupperemo ruote innovative per la vostra applicazione!
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
Roberto Chiappetta
Inside Sales & Customer Service
Phone: +39 02 49580088
Email: rchiappetta@tente.com
TENTE Ruote S.r.l.
Via del Lavoro 1
20084 Lacchiarella (MI)
Italia
Phone: +39 02 92864354
Fax: +39 02 92864359
Email: info.it@tente.com